屋外仕様ケーブル
屋外でケーブルを使用する場合、屋内よりも高レベルの紫外線にさらされ、また、オゾンなどの大気からも影響も受け早期劣化の原因となります。一般に屋外で使用するケーブルの要求事項としては、以下が挙げられます。


原則として、すべてのプラスチックが酸化しやすい傾向がありますが、プラスチックの種類によって紫外線安定性も異なります。
太陽光に含まれる紫外線はシースの分子鎖を透過します。これにより、分子鎖が分裂し、高反応性ラジカルが形成され、プラスチックの分子構造が崩壊します。その結果、屋外で使用されるプラスチックは短時間で硬化や劣化し、脆化してしまいます。
特にPVCケーブルは、熱可塑性ポリマーに添加された揮発性可塑剤や軟化剤が急速に蒸発してしまうため、より劣化の進行が早まります。


【紫外線からケーブルを守るには】
ケーブルへの光遮断(配管など)、又はシースコンパウンドに紫外線吸収剤を加え、紫外線を除去などの方法もあります。また、多くは、シースに使用するポリマーにカーボンブラックを加えることで、非常に簡単に耐UVケーブルにすることができます。
これによりシースが黒色になり、シース自体が完全に遮光され、光吸収が可能になります。一方、紫外線は、シースのカーボン粒子により吸収され、はるかに害の少ない熱エネルギーへ変化され、不安定なフリーラジカルならびに光酸化の発生も防ぎます。


黒色以外のシースでも、優れた耐UV性を持っている物もあります
PUR(ポリウレタン製)の ÖLFLEX® および UNITRONIC® ケーブルは、屋外での使用に適しています。ここでいう屋外とは、通常太陽の光 (UV 光) によって発生する自然な UV 負荷を指しています。
これらのケーブルは、長年にわたってそのような用途に適していることが証明されています。
PUR ケーブルの耐用年数は、一般に、ケーブルがアプリケーションでさらされる機械的および物理的ストレスによって定義され、天候の影響によって制限されることはありません。
ケーブル・ジャケットは紫外線にさらされるため色落ちすることがありますが、ケーブルの機械的特性には影響ありません
また、耐熱ケーブル(シリコン製)ÖLFLEX® HEAT 180なども黒以外のシースでも、優れた耐UV性を持っています。
しかし、こうしたケーブルに適しているのは温帯気候での屋外使用としています。
ただし、沿岸地域、砂漠、近海、高山(アルプス山脈など)、極地、オーストラリアやニュージーランドのように紫外線が非常に強い地域(「オゾンホール」)など、ケーブルが高い紫外線や長時間の紫外線にさらされる地域では、この限りではありません。
このような露出した場所では、カーボンブラックによる紫外線保護効果が高い黒色PURジャケットケーブルを使用する必要があります。
耐UV性については、本国ドイツより添付レターが発行されています。
ケーブルの屋外使用について
屋外でケーブルを使用する場合、屋内よりも高レベルの紫外線にさらされ、また、オゾンなどの大気からも影響も受け早期劣化の原因となります。一般に屋外で使用するケーブルの要求事項としては、以下が挙げられます。
原則として、すべてのプラスチックが酸化しやすい傾向がありますが、プラスチックの種類によって紫外線安定性も異なります。
太陽光に含まれる紫外線はシースの分子鎖を透過します。これにより、分子鎖が分裂し、高反応性ラジカルが形成され、プラスチックの分子構造が崩壊します。その結果、屋外で使用されるプラスチックは短時間で硬化や劣化し、脆化してしまいます。
特にPVCケーブルは、熱可塑性ポリマーに添加された揮発性可塑剤や軟化剤が急速に蒸発してしまうため、より劣化の進行が早まります。
【紫外線からケーブルを守るには】
ケーブルへの光遮断(配管など)、又はシースコンパウンドに紫外線吸収剤を加え、紫外線を除去などの方法もあります。また、多くは、シースに使用するポリマーにカーボンブラックを加えることで、非常に簡単に耐UVケーブルにすることができます。
これによりシースが黒色になり、シース自体が完全に遮光され、光吸収が可能になります。一方、紫外線は、シースのカーボン粒子により吸収され、はるかに害の少ない熱エネルギーへ変化され、不安定なフリーラジカルならびに光酸化の発生も防ぎます。
一部の黒色以外のシースでも、優れた耐UV性を持っている物もあります。
それは、可塑剤を必要とする熱可塑性ポリマーではなく、架橋エラストマー又は熱可塑性エラストマー(TPE)群に属するシースなどです。
例えば黒色でないPURケーブルは、屋外での使用で色褪せたり白くなったりすることがありますが、通常柔軟性及び機械的安定性は保持し続けます。また、耐熱ケーブル(シリコン製)ÖLFLEX® HEAT 180なども黒以外のシースでも、優れた耐UV性を持っています。
しかし、こうしたケーブルに適しているのは温帯気候での屋外使用としています。
常時高レベルの紫外線にさらされる場所(沿岸地域、砂漠、海、高山、極地、サウスオーストラリア州やニュージーランドなどの非常に強い紫外線がある地域)で使用する場合は、こうしたケーブルもカーボンブラックのアウターシースで保護する必要があります。