【事例紹介】北極圏の機関車ーSoftronic
北極圏の機関車―MADE IN ROMANIA, POWERED BY LAPP
ソフトロニック株式会社の機関車は、通常の自動車の2倍の容量を持ち、ブレーキの際には節電システムが使われています。これは、東ヨーロッパで唯一のユニークなシステムです。
プロジェクト
ソフトロニック社の機関車は、特別な条件下で、北極圏を越えて鉄鉱石を運びます。
来年スウェーデンに向かう電気機関車では、最大3,000トンを牽引でき、世界で最も強力な電気機関車の1つでもあります。
LAPP Romaniaは、このプロジェクトの成功に貢献し、148を超えるLAPP製品を組み合わせて、機関車に装備し、最適な方法ですべての技術条件及び要件を満たしました。
ソフトロニック社は、北極圏近くのスウェーデンで採掘された鉄鉱石を貨車に積載し、それを牽引するために設計された特に強力な機関車を、LAPP製品を使用して製造しました。
トランスモンタナ機関車はヨーロッパで認められており、ルーマニア鉄道局とハンガリー鉄道局の両方から公認証明書を取得済みで、東ヨーロッパで製造された最先端の機関車です。
これらの機関車には、機関車ボックス、非同期主電動機、エネルギー回収ブレーキ、IGBT電気けん引コンバーター、高性能電子制御及び指令機器、LEDヘッドランプなど、最新の機器が装備されています。
ケーブルソリューションに対する厳しい要件
機関車は非常に過酷な環境に耐える必要があるため、ソフトロニック社は優れた性能を備えた一貫性のある製品システムを提供できるケーブルメーカーを探していました。
機関車のキャビネットの配線には、OLFLEX® TRAIN 331シリーズのケーブルが使用されました。高温になる部分は、OLFLEX® HEAT 180 SiFシリーズケーブルの高品質のシリコン心線で対応しています。
センサーシステムの一部は、非常に柔軟性のあるUNITRONIC® FD CP PLUSで配線されました。機関車内の機器は絶えず振動にさらされるため、ケーブルキャリア・アプリケーション向けの高柔軟性のケーブルが必要だったのです。
同時に、UNITRONIC® FD CP PLUSの高品質なPUR(ポリウレタン)製アウターシース及び銅シールドにより、北極圏の過酷な気候とパワーエレクトロニクス特有の強力な電磁ノイズに耐えることができます。
EPIC® 産業用コネクタは、電気接続のために使用されました。一部のケーブルは、ポリアミド製保護ホース SILVYN® RILL PA 6及び対応するロッキングピースを使用して保護されています。
「構想と電子的スキームの観点から、トランスモンタナ機関車は最高水準であると言えるでしょう。例えば、エネルギー回収ブレーキが装備されているため、ブレーキをかけた瞬間にエネルギーがグリッドに送り返されます」とプロジェクト・マネージャーのCatalin Iosub氏はEconomica.netに語りました。
また、LAPP Romaniaの営業及びマーケティングマネージャーであるDan Ionas氏は、次のように述べています。「プロジェクトがこのように成功するのを見届けるのは毎回嬉しく思います。困難な部分もありながら、やりがいのある仕事でしたが、弊社の優れた製品ポートフォリオと専門家チームの協力により、クライアントの要件を完全に満たすことができました。」
使用製品
OLFLEX® TRAIN 331
鉄道用途向けケーブル
EN 50264-3-1 type M準拠で、-50~120°で耐熱性を発揮。優れた耐薬品性もあり、鉄道車両のほか、ランプ、暖房装置、開閉装置、端子箱、電源装置の接続に最適です。ハロゲンフリーで、腐食性ガス・フッ素・有毒ガスの発生、延焼がありません。
OLFLEX® HEAT 180 SiF
多用途向け耐熱ケーブル
最高温度+180°C、ハロゲンフリーで、機械、プラント建設、金型製造をはじめ、制御盤製造・家電及び装置工学、電動機産業、加熱炉建設、高分子加工、発電機及び変圧器製造などにも使用できます。また様々な油、アルコール、植物性・動物性脂肪、化学物質への耐性があります。
UNITRONIC® FD CP PLUS
高柔軟性シールド付きデータ通信ケーブル
PURアウターシースで、UL/CSA認証を取得。ハロゲンフリーで、低キャパシタンス、-40℃~+80℃の幅広い温度範囲で、低温でも柔軟性を発揮します。ケーブルキャリアの500万~1000万の曲げ/曲げ戻しサイクル用に設計されています。
SILVYN® RILL PA 6
パラレルコルゲートコンジットはハロゲン・カドミウムフリーで、その構造により高レベルの保護を提供します。耐摩耗性、耐圧縮性、また油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性もあります。
EPIC® 産業用コネクタ
LAPPのEPIC® 産業用コネクタでは、用途・アプリケーションに合わせて様々なコネクタをラインアップしています。海外規格・認証を取得したものも多数提供しています。
※記事内容は執筆当時のものです