「MULTI-STANDARD SC」から「ÖLFLEX® WIRE MS」への製品名変更について
お客様各位
この度、弊社製品シリーズの製品名変更についてお知らせいたします。
MULTI-STANDARD SC シングルアコアは、2024 年 4 月 2 日より「ÖLFLEX® WIRE MS」と名称変更いたします。
MULTI-STANDARD シングルアコアは、弊社の製品レンジの中でも実績のある製品でありますが、当製品は、今後 ÖLFLEX®ブランド下の WIRE MS シリーズへの統合により、更に品質面も強化されていきます。
また、「ÖLFLEX® WIRE MS」という名称になることで、「ÖLFLEX® WIRE MS」が LAPP製品であることが明確になるため、トレーサビリティ及び認知度が向上します。
また、「ÖLFLEX® WIRE MS」という名称になることで、「ÖLFLEX® WIRE MS」が LAPP製品であることが明確になるため、トレーサビリティ及び認知度が向上します。
旧製品名 | 新製品名 |
MULTI-STANDARD SC 1 | ÖLFLEX® WIRE MS 1 |
MULTI-STANDARD SC 2.1 | ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 |
MULTI-STANDARD SC 2.2 | ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 |
製品としては、絶縁体に新しい製品名が表示されるため、単線のマーキングのみが変更されます。そのほか材質、寸法、一般的な技術特性は従来と同じであり、変更はありません。型番も変更はございません。
新名称「ÖLFLEX® WIRE MS」の製品は 2024 年 4 月 8 日から正式名称として販売されますが、当面の間は、旧名称の Multistandard SC シリーズの在庫分と新名称 ÖLFLEX® WIRE MS が混在する可能性があります。
詳細につきましては、お気軽に弊社までお問い合わせください。
引き続きお客様にご満足いただける製品を提供できるよう、全力で努めてまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
LAPP JAPAN株式会社
2024年4月1日
本ページの内容は以下PDFでダウンロード頂けます。