The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
可動ケーブル
可動ケーブルの屈曲試験
LAPPのケーブルは、特定の試験条件下で、誤作動なしに1100万回サイクル以上の連続試験に合格しています。LAPPの可動ケーブルは、シリーズ名に【FD】,【CHAIN】,【ROBOT】が記載されています。
可動ケーブルの可動条件
可動ケーブルOLFLEX® FD、CHAINシリーズの可動範囲を一覧でご確認頂けます。
ストローク長、加速度、スピード、温度範囲などから適切な可動ケーブル曲げ半径、サイクル数を明記しています。