【事例紹介】流量計ーBadger Meter
SKINTOP® CLICKで流量計の製造コストを削減
流量計は、上下水道産業、飲食料産業、発電所、薬局など、液体が使用されるあらゆる場所で使用されます。ドイツのバーデン=ヴュルテンベルク州にあるBadger Meter Europa GmbHは、流量計分野におけるマーケットリーダーです。Badger Meter社は常にコスト削減を念頭に置いている中で、LAPP製品を採用し、大幅な製造コスト削減に成功しました。
LAPPのソリューション
新しいBadger ModMAG M2000電磁流量計は、LAPPのSKINTOP® CLICKケーブルグランドを採用しています。これにより、組立時間を大幅に短縮でき、1台あたり3ドルの節約になります。SKINTOP® CLICKには従来のケーブルグランドと違う特別な特徴があります。従来のケーブルグランドでは、取付にロックナットとプライヤーが必要でしたが、SKINTOP® CLICKは、工具が必要ありません。SKINTOP® CLICKはプッシュインタイプで、開口穴にカチッと嵌め、ナットを左に回るだけです。そこにケーブルを挿入し、ドーム型のキャップナットを回して閉めれば完了です。振動や引張り強度は、EN50262に準拠し、保護等級はIP68です。
SKINTOP® CLICKは、FA全般、制御盤、操作盤、計測・制御機器、プラント、装置など、狭いスペースに好適で、取付板厚:1~4mmまでに対応しています。


またBadger社では、その他の測定器にもLAPP製品を使用しています。
多くの流量計では、トランスデューサー(変換器)は送信機の上に直接配置されています。また、送信機とトランスデューサーの間に距離がある場合もあります。このような場合、ノイズの影響を受けにくい計装ケーブルUNITRONIC® CY PIDY(TP)が推奨され、安定したデータ伝送が可能になります。UNITRONIC® CY PIDY(TP)は、各対シールドのペア線と、一括シールドを設けた二重シールド構造です。難燃性は、IEC 60332-1-2に準拠しています。
使用製品
SKINTOP® CLICK ケーブルグランドは、低コストで取付時間も短縮できます。SKINTOP® CLICKケーブルグランドは嵌めて回すだけで、ケーブルを中央に固定でき、振動に対する保護、最適なストレインリリーフ、また密閉性を実現できます。組立にかかる時間を最大70%短縮でき、コスト削減及び競争力強化に貢献します。
計測機器の接続には、UNITRONIC® CY PIDY(TP)データケーブルが使用されました。個別にシールドされたツイストペアと銅編組で保護されており、不燃性です。これにより、外部からの影響からデータを最適に保護できます。
お客様概要
Badger Meter Europe GmbHは、米国ウィスコンシン州最大の都市ミルウォーキーに本社を置くBadger Meter Inc.の子会社です。
各国で合計1,200人の従業員を擁し、年間売上高は約3億5,000万ユーロにのぼります。1905年の創業以来、流量計システムのトップメーカーの1社として活躍しています。Badger社は、流量計の多岐にわたる分野でパイオニアとして活躍しており、多くの特許も取得しています。