【事例紹介】オフセット印刷機ーハイデルベルグ
背景
ハイデルベルグ・ドラックマシーネン(Heidelberger Druckmaschinen)は、枚葉オフセット印刷機におけるグローバルな市場リーダーであり、同社のSpeedmaster XL 105は、最高の品質と生産水準を満たす最上位機種です。同社はドイツのヴァルドルフ (バーデン)にある最先端の施設で、毎年、最大3,000台の印刷機を製造しており、様々なフォーマットでの印刷が可能で、世界中の顧客に購入されています。Speedmaster XL105は、最大16台の印刷ユニットを搭載でき、70cm×105cmのサイズで1時間に最大18,000枚印刷できます。
この機械に組み込まれた革新的技術は目を見張るものです。「機械、電子機器、空気圧の完璧な組み合わせが必要です」と、ハイデルベルグ社のプロジェクト企画責任者であるPeter Kaufman氏は語ります。Kaufman氏は長年にわたり、この機器に必要なケーブルやコネクタを、統合ソリューション及び製品の主要サプライヤーであるLAPPから入手してきました。「LAPPは、アプリケーションに関する専門知識、製品品質、そして優れたコストパフォーマンスを提供しているため、我々は何度もリピートしています」と、ハイデルベルグ社で電子部品の購入を担当しているVolker Bender氏は語ります。
LAPPのソリューション
ハイデルベルグ社は、正確な配線図を作成し、それをXL 105の部品を供給する制御ボックスメーカーや部品メーカーに提供します。これらの配線図では、各ケーブルやコネクタの位置が指定されています。例えば、6台の印刷ユニットを搭載した1つのシステムでは、約2.7kmのケーブルが必要です。
各印刷ユニットには、ハイデルベルグ社の特許取得済みの設計に沿って作られた独自の制御ボックスが搭載されています。これらの制御ボックスでは、ボタンによる入力、センサー、エンドスイッチ、ドライバーへの応答や空気圧・油圧・電動アクチュエータの制御、またダンピングユニット及びインクユニットの作動など、印刷ユニットのすべての機能が管理されています。
すべての安全機能には、冗長性が組み込まれています。OLFLEX® 150 CYとOLFLEX® CLASSIC 110ケーブルは、制御ボックスを各ドライブ、例えば印刷機のダンピングユニットやインキングユニットなどのドライブに接続するために使用されます。両ケーブルともに、機械・プラントエンジニアリングに最適なPVCアウターシースで、難燃性です。
OLFLEX® 150 CYは、その銅組編シールドにより、更なるシールド効果を期待できます。また、印刷ユニット内などの重要な部分には、ケーブルに保護スリーブが付けられています。
エンドスイッチと制御部には、低周波のUNITRONIC® 100 データケーブルが使用されています。これらのコントロール・信号ケーブルは主に、小外径及び高い導体密度が要求されるミリアンペアの範囲で動作する電子機器に使用されます。アウターシースは頑丈で柔軟性・耐性があります。
超精密なギアホイール(公差は1000分の1ミリ単位)が連動するドライブ側には、高柔軟性のOLFLEX® Servo FD 790 サーボモーターケーブルが採用されています。このケーブルは耐摩耗性・耐油性・難燃性があり、ポリウレタン(PUR)でシースされています。ポリウレタン(PUR)は、PVCに比べて柔軟性があり、腐食性の化学物質に対する耐性が高いため、長い耐用年数が期待できます。また、可塑剤を一切使用していません。
またSpeedmaster XL 105の中央制御ボックスには、低周波のUNITRONIC® LiYCY データケーブルとSKINTOP®ケーブルグランドも使用されています。この中央制御ボックスでは、機械へ電力が供給されています。ここには、マスターCPU、メインドライブ、そして乾燥機、換気システム、冷却システム、パウダースプレーなどの周辺装置が収納されています。
LAPPのセールス・エンジニアであるPeter Trauth氏は次のように語ります。「ハイデルベルグ社は、システム・プロバイダーとして、弊社の専門性を最大限に活用しています。両社の協業は何年にも渡って発展し、現在、ハイデルベルグ社では約150のLAPP製品を採用されています。」
使用製品
OLFLEX® 150 CY
銅組編シールドEMC対策ケーブル
電場両立性を有しており、EMC対策にピッタリのケーブルです。また、CEマーキング、◁HAR▷、UL AWM認証があり、広い適応範囲をカバーします。PVCアウターシースは高耐油性です。
OLFLEX® CLASSIC 110
LAPPで人気の汎用ケーブル
耐薬品性・耐油性・難燃性に優れたこのPVCケーブルは、様々なアプリケーションで活躍。規格・認証も複数取得しており、安心してご使用いただけます。
OLFLEX® Servo FD
LAPPの豊富なサーボケーブル製品
LAPPでは、様々なサーボケーブルやエンコーダを提供しています。銅組編シールド、耐油性性に優れたもの、EMC適合ケーブル、ハロゲンフリーケーブルなどをご用意。
お客様概要
ハイデルベルグ・ドラックマシーネン社は、印刷市場のリーディングカンパニーとして、枚葉オフセット印刷機によるソリューションを提供しています。ドイツのハイデルベルグに拠点を置く同社は、枚葉オフセット印刷機やフレキソ印刷の分野でプロセス及びバリューチェーン全体に焦点を当てています。
※記事内容は執筆当時のものです