ファクトリーオートメーション(FA)産業用イーサネット

産業用で使用されるイーサネットにおいて、イーサネットとフィールドバスの違いや、イーサネットの動作原理、MACアドレス、ネットワークコンポーネント(HUB、スイッチ、ルーター)について紹介しています。

イーサネットの機能:イーサネットとフィールドバスの比較

 

フィールドバスに対してイーサネット固有の特性は次の通りです。

  • ポイント・ツー・ポイント接続のみのため、終端抵抗が不要
  • コンポーネント用に、非常に大きなアドレス空間を保持
    (約2,810億の個別MACアドレス)
  • 各コンポーネント(スイッチやルーターなど)が信号を更新するため、ネットワーク内で長距離が可能
  • 高速通信速度により、大容量のデータを高速に伝送可能
    (例: PROFIBUSの12 Mbit/sと比較して 10 Gbit/s)

入力→伝達関数→出力入力→伝達関数→出力

動作原理

フィールバスで使用されるマスタースレーブ方式とは異なり、イーサネットのコンポーネントはすべて同等です。これが、メッセージが交換される時にネットワークで衝突が発生する理由です。

各デバイスは、別のデバイスがメッセージを送信しているか検出し、状況に応じて待機します。しかし、2台のデバイスが同時送信した場合、衝突を検出し、送信プロセスを停止します。ランダムな待機期間中に伝送路内が空いているかを確認後、メッセージの送信を再試行します。

IEEE規格によると、イーサネット通信はランダムであるため、時間確定性はありません。そのため、産業での使用方法に影響します。

入力→伝達関数→出力入力→伝達関数→出力

イーサネットにおけるメッセージの衝突

 

異なるランダムな待機時間により、衝突が新たに発生するのを回避します。

MACアドレスとは

全てのデバイスのネットワークカードやネットワーク接続には、ユーザーが変更できない一意のMACアドレスがあります。

MACとは、メディアアクセス制御(Media Access Control)の事で、MACアドレスとは、製品IDとネットワークカード番号で構成されます。例えば、MAC アドレスが[7C:F9:5C:A8:18:83]である場合、「7C:F9:5C」は 製品ID、[A8:18:83]は特定のデバイスが持つコードとなります。

各送信元、受信先のMACアドレスは、すべてのイーサネットメッセージに含まれているため、受信先は、メッセージが自分宛てか、また宛先 / 返信先を識別できます。

また、MACアドレスは一つとして同じアドレスが存在する事はありません。

シンプルなコンベアシンプルなコンベア

ネットワークコンポーネント

ローカルイーサネットネットワークでは、HUBスイッチを使用してコンポーネントを相互接続します。各ネットワークコンポーネントでは、接続されているポート数が異なります。次の図では、HUBとスイッチのネットワークが示されています。

【HUBの場合】

「知能」はなく、1つのポートで受信したメッセージをすべて、他のすべてのポートに配信します。受け取り手は自分のデータでなければ廃棄します。

 

【スイッチの場合】

接続されているコンポーネントのMACアドレスを記憶し、イーサネットメッセージから宛先が接続されているポートを識別できます。スイッチは、メッセージを宛先のポートのみに送信します。そのため、スイッチに接続されているコンポーネントが多数ある場合は、同時に多くの接続が使用可能です。

つまり、スイッチでは、ハブとは違い、必要のない送信や衝突を回避できます。

シンプルなコンベアシンプルなコンベア

マネージドスイッチには、追加の機能で設定が可能です。例えば、個々のポートを非アクティブ化したり、特定のポートのみを相互接続したりする事が可能です。(いわゆるVLAN)

インターネットプロトコル(IP)とルーター

ローカルネットワーク通信では、MACアドレスで十分です。MACアドレスは、コンポーネントの情報を提供しますが、属するネットワーク情報はありません。ネットワーク情報は、IPアドレスによって提供され、それによりローカルネットワークへのコンポーネントの関連付けが可能になります。

メッセージの宛先がローカルネットワークの一部でない場合、送信元はIPアドレスを使用してローカルネットワークからメッセージを送信します。メッセージがローカルネットワークから外へ送信される際には、ルーターと呼ばれるデバイスが使用されます。

 

ルーターは、ローカルネットワークから出ていくメッセージを受信し、宛先のアドレスを読み取って、宛先のネットワークにメッセージを転送します。

シンプルなコンベアシンプルなコンベア

現在、インターネットプロトコル(IP)には、2つの標準があります。IPv4とその後継IPv6です。プロトコルの各バージョンには、独自のアドレス形式があります(図を参照)。

[IPv4]

IPV4アドレスは、

  • 数字の間にピリオドが付いた4つの10進数(0〜255)で表示
  • 最大232通りのアドレス(43億)を保有
  • 通信速度が低下する事がある

[IPv6]

IPv6アドレスは、

  • コロンで区切られた8つのブロックに分割
  • 各ブロックには0〜65535の番号を含む
  • 16進形式(0-9,A-F)で表示
  • 最大2128個のアドレス(約340澗= 3.4 x 1038)を保有

IPx6が誕生した背景には、アドレス需要の急増があります。世界で最後のIPv4アドレスは、2012年に割り当てられました。2020年までに500億台のデバイスがインターネットに直接接続されると予想されています。

ここでは、ファクトリーオートメーション(FA)におけるイーサネットについて紹介しました。

弊社では、このような自動化システムにおけるケーブル・ケーブルグランド・コネクタ・ハーネスなどの分野で最適なソリューションを提供しております。

前の記事を読む:ファクトリーオートメーション(FA)ネットワークトポロジー

産業用ネットワーク各トポロジーについて、1つ1つ解説しています。

次の記事を読む:ファクトリーオートメーション(FA)伝送媒体

ファクトリーオートメーションのイーサネット環境で使用される伝送媒体の種類と特徴を見ていきます。

LAPP 8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。