【事例紹介】韓国高速鉄道ーHyundai-Rotem(現在ロテム)

鉄道は現在、急速に拡大している市場です。世界中で鉄道輸送を拡大するために巨額の資金が投資されています。専門家によると、鉄道車両セクターだけで、接続ソリューションの市場可能性は、年間約5億ユーロであると想定されています。LAPPは現在、韓国のKTX高速列車向けにOLFLEX® TRAINケーブルを提供し、鉄道車両用の接続技術の新しいサプライヤーとして態勢を整えました。

[目次]

  1.課題

  2.ソリューション

  3.使用製品

  4.成果

  5.お客様概要

課題

鉄道車両市場では製品に対して厳しい要件が求められます。例えば、使用される製品はすべて、特に防火の観点から、非常に厳しい安全要件を満たす必要があります。鉄道業界におけるサプライヤーはすべて、世界中どこでも、IRIS(国際鉄道産業標準)に準拠する必要があります。またOEMでは、自社で製品をテストした場合にのみ、サプライヤーとして受け入れられます。

鉄道メーカーの株式会社現代ロテム(Hyundai-Rotem)は、顧客との親密な関係も重視しています。当時、現代ロテム社は、韓国市場に詳しく、迅速な対応が可能なサプライヤーを希望していました。LAPP Koreaはその条件にピッタリ合うサプライヤーだったのです。

ソリューション

LAPPは、韓国の現代ロテムのKTX(韓国高速鉄道、英:Korea Train eXpress)向けに、OLFLEX® TRAINケーブルを100km提供しました。「これは、LAPPが旅客列車・高速列車にケーブルを提供することになった初めの大きなプロジェクトです」とLAPP Koreaのマーケティング・マネージャーであるLance Lee氏は語ります。韓国高速鉄道は時速300kmに達し、ソウル~木浦(モクポ)間及びソウル~釜山(プサン)間を結んでいます。

使用製品

今回のプロジェクトでは、高速列車用に3本の特殊鉄道ケーブルが開発されました。OLFLEX® TRAIN GKW 300V(ハイブリッド接続ケーブル)及びOLFLEX® TRAIN 4GKW HF 1800VとOLFLEX® TRAIN 9GKW HF 3600Vの2種類の高柔軟性ケーブルです。後者のケーブルは、車両間で接続ケーブルとして使用され、非常に小さい曲げ半径に耐える必要があります。

IRISに加え、世界中の鉄道セクターでは、多数の要件やその他様々な厳しい基準の対象となっています。また、鉄道ケーブルに対する国際規格―動力・コントロールケーブルの組立・テスト規格であるEN規格(European Standard)も対象となります。

必須となる認証を取得するため、LAPPは製品を3つの異なる場所―ドイツ・シュトゥットガルトの技術検査センター、フランス・フォルバックと、LAPP Koreaの火災試験センターで試験を実施しました。試験では、特に難燃性に重点を置いていました。鉄道ケーブルの極めて優れた堅牢性を保証するため、特別に韓国の試験センターに、ケーブルを改良するための放射線架橋システムが設置されました。

成果

高速列車向けのLAPPケーブルが使用された当初のプロジェクトが終了した後、すぐに今度はソウル~江陵(カンヌン)間を結ぶKTXのケーブル配線用の追加注文がされました。これにより、移動時間が4時間35分から1時間52分に短縮されました。

また、2018年に冬季オリンピックが開催される平昌(ピョンチャン)への移動手段として活躍するでしょう。

お客様概要

KTXは、韓国の国営鉄道会社である韓国鉄道公社(Korail)によって運営されています。第一世代の列車はTGVに基づいており、フランスの列車メーカー アルストム社からのライセンスに基づき、部分的に韓国で直接製造されました。ソウルを拠点とする鉄道メーカーのロテム(後の現代ロテム)はこの専門技術を活用し、現在LAPPケーブルを使用して、韓国で開発されたKTX-IIを製造しています。


※記事内容は執筆当時のものです

前の事例を読む:ナンビアのヘス望遠鏡

ナンビアのヘス望遠鏡では、LAPPのHITRONIC®光ファイバーケーブルが使用されています。

次の事例記事を読む:ILLIG

熱成形技術で有名なILLIG社。LAPPのケーブルソリューションはILLIG社製の機械に大きな役目を担っています。

LAPP 8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。